请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试编译代码,其中包括像"#include"这样的 Linux 头文件 "
我已安装 CCS 7.4.0.00015 和 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.02.00.10-linux-x86-Install.bin。
如何设置 CCS 以便能够编译此类代码?