This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6726B:C67xx SPI 闪存启动(16位或24位寻址)

Guru**** 2384430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/798653/ccs-tms320c6726b-c67xx-spi-flash-booting-16bit-or-24bit-addressing

器件型号:TMS320C6726B

工具/软件:Code Composer Studio

引导加载程序信息、数据表和应用手册的后续时间。 也许有人可以清楚地回答这个问题?

希望使用具有 SPI 闪存的 C67xx DSP 进行引导。

在我可以找到的任何材料中都没有提到16位寻址模式和24位寻址模式(C64xx 文档确实介绍了这一点)。

因此、我需要知道我是否可以使用大型 SPI 闪存器件进行引导、或者引导加载程序是否只能处理一个16位寻址 SPI 器件。