This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:使用 CC1310 LaunchPad 外部调试接口对非 TI CC1310板进行编程的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/798000/ccs-launchxl-cc1310-programming-a-non-ti-cc1310-board-using-the-cc1310-launchpad-external-debug-interface-issue

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用 CC1310 LaunchPad 的外部调试器接头在另一个板上对 CC1310进行编程、但似乎无法管理连接。  

我已从 P4接头上移除所有跳线、并将 VSENSE 接头设置为 XDS110 Power。 在尝试从 CCS 调试模块时、我收到以下错误消息:

连接到目标时出错:
(错误-242 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
(仿真包8.1.0.00007)

我是否应该更改目标配置文件中的某些设置? 请注意、使用相同的目标配置设置、我正在成功地对 LaunchPad 本身板载 CC1310进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这似乎是硬件连接问题或模块本身的问题。 请在以下页面中搜索错误编号、以了解有关错误的更多详细信息以及隔离和修复错误的一些方法。
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    此外、请确保 Launchpad 和自定义模块之间的连接尽可能短、以便避免延迟或串扰。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是调试接头之间连接了 SQUID 电缆、现在一切似乎都正常、我可以与模块通信。  

    感谢您的帮助!