This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/797892/ccs-cc2650-cc2650

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2541

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 E2E:
我正在从 cc2541的参考设计迁移到 cc2650。 标记为“已解决”的主题似乎表示此问题已解决。 我已经研究 了将 CC2541迁移到 CC2650的线程[已解决],这些线程是 hal_delay_ms()和 ll_McuPrecisionCount()- BluetoothRegistered论坛- BluetoothRegistered- TI E2E 社区的 API
但是、这个线程似乎指向 的问题在转换中远不止是我所询问的初级用户的起点。 解析的线程似乎已假定这样的前提。 当我从基于 IAR 的 cc2541的参考设计过渡 到与 CCS 兼容的 cc2650 Launchpad 时、我需要了解应该开始使用哪种 IDE。 我能否将 cc2541参考设计文件夹导入 CCS 并对其进行修改以在 cc2650上运行、或者需要对 IAR 环境中的参考设计执行一些操作以将其导出、以便 CCS 可以读取它、也就是 2650使用的设计环境。 感谢您的耐心等待。  
谢谢  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、
    您可以应用的最简单方法是从 CC26xx 项目开始从头开始。 如其他主题中所述、我们的迁移指南可帮助您了解差异;
    dev.ti.com/.../node