This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:使用 CCSv8在 Windows 10中不重新编译 Launchpad

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/798026/ccs-msp-exp430g2-launchpad-not-recoginzed-in-windows-10-with-ccsv8

器件型号:MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 Windows 10中将 MSP-EXP430G2 launchpad 与 M4302553搭配使用。 但在我的笔记本电脑中无法识别它。

按照主题帖并查看用户指南、我尝试更新 CCSv8的设备驱动程序。我还看到 CCSv4提供了它的支持、因此怀疑 CCSv8中是否仍然存在该支持、我还尝试使用 CCSv4。  

但它不起作用。 您能否从下面的代码段中看到可能的原因是什么?

此致、

Gayatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gayatri、

    由于这是下面文章的副本、我将关闭此主题、我们可以从另一篇文章中进行工作。

    e2e.ti.com/.../2952712