This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652R:在 CCS 中以脚本或图形(TI-RTOS)环境查看 cfg 文件

Guru**** 2528010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/797981/ccs-cc2652r-viewing-cfg-files-as-script-or-in-graphical-ti-rtos-environment-in-ccs

器件型号:CC2652R

工具/软件:Code Composer Studio

 我下载并安装了 TI SimpleLink v3.10.00.53 SDK、然后发现我需要更新到 CCS 的 v9.1.0.00004、因此我也安装了该软件。

查看 rfPacketErrorRate SDK 示例(examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\drivers\rfPacketErrorRate),我单击了“release.cgf”文件,查看项目的 RTOS 配置。  

当我上次使用 CCS (v6.2.1)进行开发时、可以选择将.cfg 文件作为脚本或在图形(TI-RTOS)环境中查看… 此选项是否在 CCS v9.1.0中消失,因为我在编辑器的.cfg 文件底部没有看到可供选择的选项卡(如下所示,对于 CCS v6.2.1):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在项目资源管理器中右键单击.cfg 文件、则可以选择 Open with -> XGCONF 以在图形编辑器中打开。  如果默认情况下已在图形编辑器中打开、则可以选择"文本编辑器"。

    在图形编辑器中、底部仍应有一个选项卡、显示将显示文本的"cfg script"。

    此致、

    John