This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何为 CCS 安装了多个版本的产品指定默认版本

Guru**** 2791035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/797794/ccs-how-to-specify-the-default-version-to-use-for-a-product-with-multiple-versions-installed-by-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

CCS 可以安装一个产品的多个版本。 如何将 CCS 配置为默认使用产品的最新版本? 例如、下面的屏幕截图是 CCS 项目属性窗口。 DSPLIB C66x 具有多个版本、我希望使用最新版本来编译工程。 没有手动点击版本3.4.0.3、是否有方法将 CCS 配置为默认情况下始终使用最新版本?  

谢谢、此致、

_________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jianzhong、
    CCS 将始终尝试找到与项目最后使用的版本最接近的匹配项。 您是否请求配置 CCS、以便始终使用检测到的任何最新版本(无论上次使用的是哪个版本)?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    是的、这就是我的意思。 首次构建项目时、这对于测试自动化非常有用。

    谢谢、
    _________
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本机不支持此功能。 可以执行权变措施、这需要修改.cproject 文件中的元数据。 这是您愿意做的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、可能还没有。 如果 CCS 只安装了产品的一个版本该怎么办? CCS 是否会自动选择它、以便在不手动选择产品的情况下构建使用此产品的项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、CCS 将尝试使用它可以找到的最接近的匹配项。 如果只有一个版本可用、则这将是"最接近"的匹配项(某些情况下除外)。 请注意、项目必须已配置为使用该组件、才能实现最佳匹配。