This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:tms320f28379d

Guru**** 2526040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/812230/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

在以下代码中、如何更新通道的值以及'void SetupADCContinuy (uint16通道)'传递通道作为变量而非 L...的含义。 请建议

空设置 ADCContinuid (uint16通道)

uint16 acqps;

//
//根据分辨率确定最小采集窗口(在 SYSCLKS 中)
//
if (adc_resolution_12bit = AdcaRegs.ADCCTL2.bit.resolution)

acqps = 14;//75ns

否则、//分辨率为16位

acqps = 63;//320ns

EALLOW;
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC4CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC5CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC6CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC7CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC8CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC9CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC10CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC11CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC12CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC13CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC14CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换
AdcaRegs.ADCSOC15CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC 将在通道上转换

AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC4CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC5CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC6CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC7CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC9CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC10CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC11CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC12CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC13CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC14CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC15CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为 acqps +
//1个 SYSCLK 周期

AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 0;//禁用 INT1标志
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT2E = 0;//禁用 INT2标志
AdcaRegs.ADCINTSEL3N4.bit.INT3E = 0;//禁用 INT3标志
AdcaRegs.ADCINTSEL3N4.bit.INT4E = 0;//禁用 INT4标志

AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1CONT = 0;
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT2CONT = 0;
AdcaRegs.ADCINTSEL3N4.bit.INT3CONT = 0;
AdcaRegs.ADCINTSEL3N4.bit.INT4CONT = 0;

AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 6;// SOC6的末尾将设置 INT1标志
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT2SEL = 14;// SOC14结束将设置 INT2标志
AdcaRegs.ADCINTSEL3N4.bit.INT3SEL = 7;// SOC7结束将设置 INT3标志
AdcaRegs.ADCINTSEL3N4.bit.INT4SEL = 15;// SOC15结束将设置 INT4标志

//
//ADCINT2将触发前8个 SOC
//
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC0 = 2;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC1 = 2;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC2 = 2;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC3 = 2;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC4 = 2;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC5 = 2;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC6 = 2;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC7 = 2;

//
//ADCINT1将触发第二个8个 SOC
//
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC8 = 1;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC9 = 1;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC10 = 1;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC11 = 1;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC12 = 1;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC13 = 1;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC14 = 1;
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC15 = 1;
EDIS;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的帖子已分配给专家。 在另一个注释中,如果您在帖子中插入代码片段,请始终使用“Syntax Highlighter”选项进行粘贴。 这使得代码更易于阅读。

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    该函数设置 SOC、采样 AD 保持时间和 通过中断进行 SOC 转换的序列。  您能否更具体地回答有关变量 i 传递的问题  我不理解。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    没有听到您关于此主题的反馈、因此我假设您已经解决了您的问题、从而关闭了此主题。  如果您对此主题仍有疑问、请将其发布在论坛中。

    此致、

    Joseph