This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28030:项目文件结构

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/815678/ccs-tms320f28030-project-file-structure

器件型号:TMS320F28030

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  在根目录下的项目文件夹 中、有一个名为 binaries 的文件夹、其中包含  多个同名文件和 XXXflash.out。

由于所有.out 都具有相同的名称、因此如何知道哪个 是最新版本以及可以 安全删除哪些版本?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    jw 说:
    您好  ,在根的项目文件夹 中,有一个名为 binaries 的文件夹,其中包含  多个同名文件和 XXXflash.out。

    您能否附上一个此类示例的屏幕截图、其中显示了多个同名文件?

    您使用的是哪个版本的 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7.2.000013

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件未通过。 您可以使用其他浏览器重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个 CCS、编译器、SDK 版本、示例名称?
    请发布 CCS 会话的全屏截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由于 IDE 损坏造成的。 请尝试此页面中的建议以清理工作区或尝试新的工作区。
    http://downloads.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#general-ide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果不是、请随时发布一份包含更新的回复 、并告知我们上述建议是否有助于解决问题。 谢谢!