This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/813639/ccs-launchxl-cc2640r2-ccs-launchxl-cc2640r2

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

无法连接到 Launchpad

你(们)好

运行项目 host_test 时、与 Launchpad 的连接失败

下面显示了错误消息。

安装在 Win 7上的 CCS v9。

该 LaunchPad 在该笔记本电脑上正常工作。

当连接到 Win 10上安装了 CCS 9的另一台 PC 时、LaunchPad 工作正常

我有

  1. 已重新安装 XDS110驱动程序
  2. 已卸载并重新安装 CCS v9

重新安装后再次出现相同的错误。

请告知其他解决方案。

此致

LES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LES、

    鉴于此笔记本电脑之前使用的 launchpad (我假设使用的是早期版本的 CCS)、我怀疑您可能会遇到我在 这个 e2e 线程上提到的问题。  

    [引用 user="e2e post"]

    但是在执行此操作之前、我想介绍一下我今天从开发团队那里学到的一个重要细节、开发团队开发了更新的 XDS110仿真包软件(emupack)。  

    CCSv9.0.x 版本(8.1.0.00012)随附的 emupack 在以2.5MHz (此版本的最大速度(可能会导致与目标的随机通信错误)运行时、在时钟边沿上有一些抖动。 虽然紧凑型 Launchpad 不会经常出现错误、但设置的较长连接时间(例如、甚至使用隔离适配器)可能会导致此问题。  

    解决此问题的方法是将 TCK 速度降低至1.25Mhz。 这将减少抖动、并应保证连接可靠。  

    此问题将在下一个版本的 emupack 中修复、即将公开发布。  

    [/报价]

    请告诉我解决方法是否对您有所帮助。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息

    该 LaunchPad 以前在安装 CCS v9时工作正常。

    请告知在何处/如何将 TCK 设置更改为1.25 MHz

    更多信息...

    它似乎已取代 XDC 工具版本- 项目所需的 v3.51.2.21。 已加载 v3.55.xx

    最终用户能否将 XDC 版本更改为特定版本?

    我已经启动了一个新的工作区文件夹、并将查看我是否再次导入项目-

    在新工作区中、我会得到以下错误消息

    此致

    LES

    此致

    LES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LES、

    JTAG TCLK 设置出现在目标配置文件(.ccxml)中。 要更改它、请查看 调试用户指南的高级目标配置选项部分、网址为:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html  

    可以更改 XDC 工具、但您需要手动下载所需的版本(建议使用这些版本中的变体会导致编译问题)、将其添加到您的 CCS、然后将您的项目设置为使用它。 有关详细信息、 请参阅更改项目的 SYSBIOS/XDCtools 和产品版本以及构建用户指南一节、网址为:  

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助

    我按照建议尝试了固件重新加载选项、但无法使其正常工作。-尝试了2个不同的 LaunchPad CC2649R2、但在这两种情况下都出现相同的错误

    我重新加载了 CCS、尝试了 仿真软件包的旧版本、然后尝试了最新的 v8.1.0.00012

    两种方法都给出了类似的错误。

    我最终得到它一小段时间 (根据建议从 XDS 配置页面)、然后 XDS110再次通过以下 msg 断开连接

    系统突然变得非常不一致??

     在上次提示 CCS 更新后、我还想吗??

    此致

    LES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    调试器仍然无法正常工作

    CCS 提示将仿真包升级到 v 8.2.0.0004 (wasv8.1.0.00012)

    在加载仿真包并通过单击'debug'运行程序后、LaunchPad 报告了相同的错误

    已重新启动 CCS - launchpad LED 为绿色、可以在 Windows 设备管理器中看到 XDS110。

    CCS 加载调试探针时、会显示与之前相同的消息。 它是针对 XDS 固件升级而启动的、但显示了 msg -尝试升级时无法连接。

    我尝试使用 XDSDFU 实用程序加载固件- firmware.bin 文件的日期戳仅为 2019年6月3日(2019年6月3日)

    是否有其他方法可以将 XDS110升级到 v8.2.0.0004仿真包?

    此致

    LES  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LES、

    对于延迟、请道歉;我无法在我的环境中重现这种情况、但我回顾了下面的主题、鉴于此错误很难捉摸且没有明确的根本原因、这对我们没有太大帮助。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/737649 

    我同时测试了 CCSv9.0.1 (使用 emupack 8.1.0.00012)和 CCSv9.1.0 (使用 emupack 8.2.0.00004)、但问题本身没有显示出来。  

    更新固件时的一个重要方面是、由于对话框上的错误、即使您单击"更新"按钮、它仍保持打开状态。 如果您再次单击、探头将断开连接、固件更新过程将失败。  

    e2e.ti.com/.../2019_2D00_07_2D00_02_5F00_13h11_5F00_42.mp4

    重新启动调试器或完全为电路板通电(断开/重新连接 USB 电缆)似乎会用更新的固件恢复以前的状态。  

    您在上一帖子中使用的方法(通过 xdsdfu 实用程序)是最安全的方法。  

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#updating-the-xds110-firmware 

    此行为将在我们工具的未来版本中修复。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rafael 的更新

    我成功地按照"包含欺骗 Launchpad "的信息下载了引导加载程序、以重新加载固件。

    目前一切正常。

    此致

    LES