This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28030:Intel hex

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/815682/ccs-tms320f28030-intel-hex

器件型号:TMS320F28030
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好、 该工程会生成一 个 Intel xxx.hex 文件、 在使用 uniflash 工具下载后 、处理器不会运行应用程序、而是运行 XXX.out

 使用 TI .out 到十六进制转换工具。十六进制文件有效。

提到在 code composer 中创建 hex 文件时、  选中 Intel.hex 复选框、 是否需要 在项目中设置特定的设置 来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="jw"]使用 TI .out 到十六进制转换工具。十六进制文件有效。

    此十六进制文件是否使用十六进制转换工具从命令行生成? 如果是、请记下在本例中传递给十六进制转换器的选项。 然后、应在工程编译的十六进制转换步骤中使用这些相同的选项。 您可以从“项目属性”->“生成”->“十六进制实用程序”自定义十六进制选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果不是、请随时发布包含更新和其他详细信息的回复(或创建新主题帖)。 谢谢!