This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:锂聚合物电池充电器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2533, MSP430G2553, MSP430F1122, MSP430F1132, MSP430F1222, MSP430F1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/813588/ccs-msp430g2553-lipo-battery-charger

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430G2533MSP430F1122MSP430F1132MSP430F1222MSP430F1232

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想使用 MSP430G2533制造锂聚合物电池充电电路。

我不知道如何使用 MSP430G2553制作电路和软件。

有人可以帮帮我吗?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一份较早的应用手册、其中说明了可能的解决方案:  http://www.ti.com/lit/an/slaa287a/slaa287a.pdf 

    我认为使用 TI 充电解决方案可能是目前最佳的解决方案。  如下所示:  http://www.ti.com/lit/an/slaa529a/slaa529a.pdf 

    遗憾的是、我不知道这两种解决方案都需要使用任何软件。  必须加以开发。  

    谢谢、

    JD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我研究了这些文件,但不幸的是,它对我不起作用。

    我搜索 msp430g2553。 还有没有其他人有适用于 msp430g2553的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉您的系统、但我想向您介绍 TI 的电池管理解决方案 :http://www.ti.com/power-management/battery-management/overview.html 

    希望您能在那里找到适合您的解决方案的信息!

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 MSP430F12x2系列的简要特性。  
    请将其与 MSP430G2553进行比较。
    将 F12x2代码移植到您的平台应该不会太大。  

    电源电压范围为1.8V 至3.6V
    µA−功耗:−μ A µA−µA:1MHz 时为200 μ A、2.2V 待机模式:0.7 μ A 关闭模式(RAM 保持):0.1 μ A
    节能模式
    可在 µs 6 μ s 的时间内从待机模式唤醒
    16位 RISC 架构、125ns 指令周期时间
    时钟模块配置:−各种内部电阻器−单个外部电阻器−32kHz 晶体−高频晶体−谐振器−外部时钟源
    具有3个捕捉/比较寄存器的16位 Timer_A
    具有内部基准、采样保持、自动扫描和数据传输控制器的10位、200ksps 模数转换器
    具有软件可选异步 UART 或同步 SPI 的通信接口(USART0)(仅限 MSP430x12x2)
    板载编程、无需外部编程电压通过安全保险丝实现可编程代码保护
    电压欠压保护
    系列产品成员包括:
    MSP430F1122:4KB + 256B 闪存256B RAM
    MSP430F1132:8KB + 256B 闪存256B RAM
    采用20引脚塑料 SOWB、20引脚塑料 TSSOP 和32引脚 QFN 封装
    系列产品成员包括:
    MSP430F1222:4KB + 256B 闪存256B RAM
    MSP430F1232:8KB + 256B 闪存256B RAM
    采用28引脚塑料 SOWB、28引脚塑料 TSSOP 和32引脚 QFN 封装
    完整的模块说明、请参阅《MSP430x1xx 系列用户指南》、文献编号 SLAU049

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tomasz、

    我不确定您对这里的正确主题做出了响应。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JD、

    您的链接 http://www.ti.com/lit/an/slaa287a/slaa287a.pdf 
    是指基于 MSP430F12x2系列的简单解决方案
    源代码的链接就在此处。  

    这就是我写文章的原因: 将 F12x2代码移植到您的平台不应该太大。