This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法访问 DAP

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/815873/unable-to-access-the-dap

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件: AWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我尝试在自己的设计板上调试 IWR1443高精度的演示、但我遇到下一个错误、当我进行连接测试时、会说 JTAG 是好的。

测试连接

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\victo \AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
   ccs901\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为2019年4月30日。
库构建时间为'14:20:23'。
库软件包版本为'8.1.0.00012'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试成功。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    屏幕截图未显示。 如果您遇到 CCS 报告的任何连接错误、请在下面的调试 JTAG 页面中搜索错误编号、以获取更多详细信息:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我试了这条线所说的一切,我没有发现问题,你能再看一下,现在图像已经上升了

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误-1170在我之前发送的页面中有说明、通常与设备状态问题有关-这是"测试连接"无法捕获的内容。  

    我 使用 CCSv9.0.1对 AWR1443BOOST 进行了测试、测试效果很好、因此排除了工具本身存在的任何问题。

    因此、我对该特定电路板的另一个怀疑是 SOP 跳线的位置-根据跳线的组装方式、您将会遇到连接到器件的问题。 有关详细信息、请参阅电路板用户指南。   

    最后一个详细信息是预加载固件可能存在的问题。 如果之前刷写到电路板上的代码出现某种故障(持续复位器件或将其置于断电模式)或包含任何设计安全程序(阻止任何 JTAG 访问)、则必须按照该过程擦除串行闪存。 电路板用户指南中包含了相关详细信息。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔