This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLASH:Uniflash 的意外安装?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/809595/ccs-uniflash-unintended-installation-of-uniflash

器件型号:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我注意到、由于需要安装驱动程序证书、Uniflash 安装并不是真正无人值守的。

是否有任何方法可以在没有弹出窗口的情况下安装所需的证书,而不显示“ --unattendedmodeui minimal --mode unattended”(--mode unattended)?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试以下链接中描述的解决方法:

    http://www.migee.com/2010/09/24/solution-for-unattendedsilent-installs-and-would-you-like-to-install-this-device-software/

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权变措施就是我已经尝试的方法、我无法保证这些证书是合法的。 我是否可以通过任何方式获得证书的 MD5和?(可能在 Uniflash 发行说明中?) 我注意到有4个待安装的证书。 此外,如果我想将证书嵌入安装程序,在哪里可以获得该证书的重新分发权限?

    但我无法以某种方式从 Uniflash 安装程序中提取证书?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="a. Hutanu"] 是否有任何方法可以在没有弹出窗口的情况下安装所需的证书,而在提供了“--unattendedmodeui minimal --mode unattended”时出现此弹出窗口?

    您是否尝试在没有 --unattendedmodeui minimal 的情况下运行? 该选项允许一些弹出窗口。 只需 使用--mode unattended 即可运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进度条似乎不是问题、

    问题是,安装驱动程序安装弹出窗口几乎在末尾出现(如所附的屏幕截图中),并且安装正在等待用户干预。

    是否可以在没有用户协议的驱动程序弹出窗口的情况下安装此驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这个重复性问题、但我想自行确认:

    您希望进度条出现(并使用--unattendedmodeui 最小值安装) ,但最终不希望出现驱动程序弹出窗口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"]您希望显示进度条(并使用--unattendedmodeui 进行安装) ,但最终不希望出现驱动程序弹出窗口?

    您可以确认我的上述问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很遗憾、这不能解决根本问题、即:如上所述完成意外的驱动程序安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="a. Hutanu"]如上所述完成意外的驱动程序安装[/quot]

    为此,您只能使用 无人值守模式

    这应防止出现所有弹出窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是出于上述原因。

    详细信息:安装程序尝试在 uniflash 安装结束时安装4个证书、而 uniflash 安装则显示为弹出窗口、等待用户干预。

    即使在安装程序中使用"--mode unattended "参数时也是如此。

    Uniflash 版本为:5.0.2289。

    希望这能澄清这一点