This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28034:CCS 使用 Windows ping.exe?

Guru**** 2549890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/812435/ccs-tms320f28034-ccs-uses-windows-ping-exe

器件型号:TMS320F28034

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一位客户使用 CCS 进行 TMS320F28034调试。
CCS 版本为6.0.1.00039

根据客户的说法、CCS 似乎使用 Windows ping.exe。
在客户的网络中,Ping.exe 活动将受到监控和警报。

Q1) CCS 是否使用了 ping.exe 这种正常行为?
(正在检查更新或等?)

Q2)如果是、是否有任何方法可以禁用使用 ping.exe?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san、

    我将对此进行研究。  我认为可能是 CCS 更新检查、但情况似乎并非如此。  

    一种可能的方法是此处的 CCS 为6.0.1。  在该版本的 CCS 中、我们仍然使用 Flexera 软件许可。  许可软件很可能调用 ping。

    它们是否滞留在 CCSv6.0.1上、或者是否可以使用较新版本?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我运行进程监控实用程序、我可以看到在启动 CCSv6.0.1时调用了 Ping.exe 一次。  

    我在不使用软件许可的较新版本的 CCS (v7和更高版本)中看不到这一点。

    如果客户需要摆脱对 Ping.exe 的调用、则最好的选择是使用较新版本的 CCS。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。
    我的客户根据您的建议尝试安装 CCSv7。

    他从以下网站获得了 CCS7.4.0离线安装程序、并在 Windows 7上执行该程序。
    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html#code-composer-studio-version-7-downloads

    但在安装过程中、Windows 会崩溃、并出现蓝屏。 他试了两次、结果相同。
    我将向您发送安装日志文件并提供单独的消息。
    您能否查看日志并检查其崩溃的原因?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题后面的其他人请注意、对话正在离线继续。

    John