This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352P:在 cc1352p 中连接到目标时出错:(错误-260@ 0x0)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, LAUNCHXL-CC1352P, UNIFLASH, LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/814478/ccs-launchxl-cc1352p-error-connecting-to-the-target-error--260-0x0-in-cc1352p

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352PUNIFLASHLAUNCHXL-CC1352R1

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我的目标是使用 SmartRF 设置 RX 和 Tx 单元。

在第一个任务完成时(调试所需的项目)、但在第二个任务板 中、我无法将闪存/固件下载到 CC1352p-1、但 Code Studio 发生错误"连接到目标时出错:(cc1352p 中的错误-260@ 0x0)"。 此外、电路板上没有 LED 亮起!!!

请提供任何帮助。  

最棒的

Mohamad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohamad、  

    [报价用户="Mo Sh"]电路板上没有 LED 亮起!!![/报价]

    这关系到我。 通常、当电路板使用工作电缆插入有源 USB 端口时 、LAUNCHXL-CC1352P 电路板上部至少应亮起一个 LED。  

    您能否检查下面调试 JTAG 页面中提到的整个硬件和其他详细信息? (只需搜索错误编号)

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    起初一切都很好(LED 亮起),Project Zero 工作正常,但从 UNITflash 下载映像并尝试在 CCS 9中进行调试后,出现此错误。 目前、我可以运行 Project Zero 并通过移动应用切换 LED。  

    感谢您的回复。

    PS:虽然我尝试了另一条 USB 电缆、但一旦连接 USB 电缆、我的 PC 就无法识别任何内容。

    Mohamad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohamad、  

    [引用 user="Mo Sh"]一开始一切都很好(LED 亮起),Project Zero 工作正常,但从 UNITflash 下载映像 并尝试在 CCS 9中进行调试后,出现此错误。 目前、我可以运行 Project Zero 并通过移动应用切换 LED。  [/报价]

    有趣;应用程序或 Uniflash 上的某些内容似乎会导致 Launchpad 对 JTAG 通信路径没有响应。  

    就像您一样、我能够使用 Uniflash 和 CCS 在 LAUNCHXL-CC1352R1上构建和运行零项目、而不会出现任何问题(我同时测试了 v9.0.1和9.1.0)。

    特别是对于 Uniflash、我使用的是 v5.0.0.2289、并且我在程序加载后发出一个电路板复位命令。 这通常保证运行的固件正常。  

    特别是对于 Project Zero、很遗憾我无法重现问题。 如果您可以共享可能会使板脱落的可执行文件,我可以尝试在此处复制它。

    此致、

    拉斐尔