This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1290NCPDT:CCS 和 Uniflash 上的 XDS200错误-180

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/815396/ccs-tm4c1290ncpdt-error--180-with-xds200-on-ccs-and-uniflash

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我在定制板上的 TM4C1290NCPDT 上遇到了问题。 以前、我使用常用的 XDS200 JTAG 仿真器通过 CCS (我使用的是8.3.0.00009版)或 UniFlash ( 我使用的是5.0.2289版)加载二进制文件时没有遇到任何问题。 最近、当尝试通过 UniFlash 上载二进制文件时、我收到以下错误消息:  

ERROR] CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-180 @ 0x0)控制器检测到目标功率损耗。 用户必须为目标打开或连接电源。 (仿真包8.1.0.00007

我尝试使用 CCS 进行连接验证、但遇到以下错误:

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-180'(0xffff4c)。
标题为"SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER"。

说明如下:
控制器检测到目标功率损耗。
用户必须为目标打开或连接电源。

[结束]

该板加载了一个 HID 接口代码、当它连接到计算机 USB 时、它会被识别、因此我相信该板是好的。

当我尝试使用相同的 XDS200仿真器在已连接的 Launchpad 上加载示例代码时、我成功地使用 CCS 和 Uniflash 执行了该操作、没有任何错误。

我们非常感谢您在这个问题上提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该错误显示在下面的调试 JTAG 页面-只需搜索错误编号:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    正如它所说的、问题与电路板的电源有关。 仔细检查电源和 JTAG 连接。 这也可能是由于跳线配置错误造成的。 这是定制板还是开发套件?

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael、

    出于某种原因、发布的答案没有我所写的部分文本。 我已编辑了答案、以包含其余信息。

    我将检查您发送的链接、并检查是否有任何错误。

    感谢你的帮助、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我决定在同一电路板的其他样品中进行测试、结果很好。 在调试有故障的电路板时、我意识到 JTAG 连接器未正确焊接、并且本应连接到电路板电源的引脚未连接。 正确连接后、一切正常。