This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430I2041:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/811222/ccs-msp430i2041-code-composer-studio-forum

器件型号:MSP430I2041

工具/软件:Code Composer Studio

在 CCS 中、点击调试按钮、进入调试界面、但只有模板按钮可以点击、恢复和暂停按钮为灰色、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSTART_DECL _c_int00_noinit_noargs (void)

    _c_int00_template (0、0、0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhouxi、

    • 您使用的是哪个版本的 Code Composer?
    • 控制台是否列出了点击"调试"后出现的任何错误?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS9.0.1.00004_win64

    无法调试、只能终止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    boot.c:111 0x8312 (到达入口点)处的_c_int00_noargs ()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhouxi、

    是否在按下 DEBUG 按钮之前尝试终止项目?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhouxi、

    您是否能够解决您的问题?

    Chris