This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:Uniflash 配置错误

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/811152/ccs-cc3200-uniflash-configuration-error

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

非常感谢。

我以这种方式解决了我的问题。但我的 uniflash 也发生了错误。我使用管理员权限运行它、但它仍然有错误。

这是错误。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是另一个权限问题。  当用户没有访问 .fileTableLock 该文件所需的权限时、会发生错误。 检查 C:\ti\uniflash_3.4\eclipse\configuration\org.eclipse.OSGi 目录中的.fileTableLock 文件、看看您是否可以访问/修改它。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我检查了 D:\uniflash_3.4\eclipse\configuration\org.eclipse.OSGi\.manager\.fileTableLock、发现它为空。它正确吗?

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以编辑该文件吗?

    此外、请尝试打开以下文件:

    C:\ti\uniflash_3.4\eclipse\uniflash.ini

    并将以下行添加到文件中:

    -Dosgi.locking=无

    保存文件并启动 UniFlash。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki