This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:跳匣区域模块

Guru**** 2526690 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/815052/ccs-tms320f28027f-trip-zone-module

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

配置跳闸区域模块以控制 PWM 开关时遇到一定的问题。

我的程序的目标是总共有"3个输入(5/6/7)和6个输出[3-ePWM (1A/2A/3A)/3-GPIO (1/3/12)"、这会生成总共8个条件、我尝试配置 的是某个条件、我希望某个特定的 ePWM 关闭/打开、但我有点困惑 根据跳闸区域输入、我的输入没有相应地连接、此外、如果我选择使用软件强制、则只有三个事件(可能是我理解的这是我错的)。

那么,我怎么能完成我的目标,如果有人能帮助找到同样的解决方案,这将是非常好的。

提前感谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    您有6个 TZx 输入。 其中的每一个都可以对不同的 ePWM 模块输出进行独立的操作。

    您将需要配置 TZ 子模块以强制为低电平、强制为高电平或不执行任何操作、具体取决于 TZx 输入。 如果您想了解更多详细信息、请务必阅读 《技术参考手册》。  

    C2000ware 将帮助您快速开始。 安装后、请查看:C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_02\device_support\f2802x\examples\structs\ePWM_TRIP_zone  

    当您遇到问题时、请务必搜索论坛、因为许多问题已经得到解答。

    此致、
    Cody