This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6415:多 DSP 同步问题

Guru**** 2585365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/815338/ccs-tms320c6415-multiple-dsp-sync-problem

器件型号:TMS320C6415

工具/软件:Code Composer Studio

在尝试同时在多个 DSP 上运行仿真(.out 文件)时、Code Composer Studio 并行调试管理器似乎出现错误。 我们将 CCS 版本3.3与 Spectrum Digital Emulator 搭配使用、型号为 XDS510PP Plus。 我需要知道是否有解决此问题的方法。 我们需要在多个 DSP 上运行仿真-仿真必须在每个 DSP 上同时运行、以便它们之间进行通信。 在并行调试管理器中单击"Run"按钮时、DSP 将立即运行、然后停止。 但是、当单独启动每个 DSP 时、它们会持续运行、但不会在应该的时候停止。 这是硬件问题还是软件问题? 如果是软件、通常会导致这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    [引用 user="Matthew Wong1">]单击并行调试管理器中的"Run"按钮时、DSP 将立即运行、然后停止运行。 但是、当单独启动每个 DSP 时、它们会持续运行、但不会在应该的时候停止。 这是硬件问题还是软件问题? 如果是软件、通常会导致这种情况的原因是什么?[/报价]

    这是一个棘手的问题、其根本原因可能出现在各种地方。 您使用的是不受支持的 CCS 版本(v3.3)和不受支持的调试探针(XDS510PP)。 您可能需要尝试使用 CCS 的更新版本。 XDS510PP 可用于 CCSv8.3.1 (CCSv9.x 不支持)以下版本的 CCS 中。 如果您在使用较新的 CCS 版本时仍然遇到问题、则可以更轻松地为您提供支持。 您可以加载使用 CCSv3.3生成的相同*。out 文件。

    请注意、在以下较新的 CCS 版本中、多核调试的工作方式差别很大: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_multi-core-debug.html

    谢谢

    Ki