This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:property- general/product n#39;t not appear

Guru**** 2554700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/815133/ccs-tms320f28075-property--general--product-doesn-t-not-appear

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户将 CCS3.3项目导入到 CCS7.4.0.00015、并收到以下警告:

我认为第一个警告与 XDAIS 相关、我要求他们取消选择 XDAIS 选项。

xDAIS 选项应该位于 Project Properties->General->Products 选项卡中,但没有如下所示的 Product 选项卡,原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Howard Zou"] XDAIS 选项应该位于“项目属性->常规->产品”选项卡中,但没有如下所示的“产品”选项卡,原因是什么?

    这可能取决于原始 CCS 3.3工程的创建方式。 如果 CCS 无法识别与项目相关的任何"产品"、则不会显示该选项卡。  

    可以忽略上面看到的构建警告。 但是,如果他们真的很想删除警告,他们可以通过转到“项目属性”->“生成”->“变量”选项卡来删除生成变量 XDAIS_CG_ROOT,启用“显示系统变量”,然后查找并删除该变量。 如果在任何编译器包含路径中使用此变量(Project Properties->Build->Compiler->Include options--include_path),它们也可以删除这些路径。

    希望这对您有所帮助。