This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio 旧版本5.5

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/815177/ccs-code-composer-studio-old-version-5-5

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要下载 Code Composer Studio 的旧版本和特定版本:5.5;即使我知道没有支持。  它应该可以在 http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html#code-composer-studio-version-5-downloads 网页上找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lionel、

    Code Composer Studio v5.5下载仍位于该链接中。  

    在5.5行中、转到下载列、然后选择 Windows 或 Linux。  这将使您转至导出控制表单、填写后、它将为您提供下载链接。  通常、我必须点击出现的额外"点击此处下载"链接。  我刚才验证了链路是否正常工作。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、我在这里发布 的原因是链接

    software-dl.ti.com/.../self_cert_export.html

    我会遇到该错误

    "

    抱歉! 我们目前正在进行现场维护。


    TI 网站的这一部分目前正在进行定期系统维护。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意、并要求您稍后再试。

    没有"导出控制表单"、只是错误。 我尝试使用不同的笔记本电脑和不同的浏览器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的笔记本电脑上的同一链接工作正常。  但是、我从我的手机(不在 TI 网络上)尝试了它、它会遇到与您相同的错误。  筛查必须在 TI 外部进行。

    我将向您发送一个朋友请求、一旦接受、我就可以向您发送一封私人邮件、其中包含您可以使用的不同链接。

    此致、

    John