This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5716:CPU 流水线停止

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/814302/ccs-am5716-cpu-pipeline-stall

器件型号:AM5716

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如果程序由 CCS 执行、则会发生以下错误、并且该错误变为不协调且不能连接 CortexA15。
即使 CPU 流水线停止、也可以保持连接状态吗?

CortexA15_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1323 @ 0x800A6AE4)
器件无法进入调试/停止模式、因为管道已停止。
对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或
尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包
8.1.0.00005)

此致、
新义郎