This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8353R:8353's SPI 无响应

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/811412/ccs-drv8353r-the-8353-s-spi-have-no-response

器件型号:DRV8353R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我是一个学生设计了一个使用 DRV8353RSRGZR 的电路板,我使用朋友的代码,我可以在示波器上看到 SCLK /SDI/nSCS,nFault 是 hign,EN 是高电平,但问题是 SDO 总是高电平,我没有解决方案,能帮我吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对 SCLK、SDI、nSCS 有何看法?

    请发布图片。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,现在情况是,SOMI 在几秒钟内有数据(有时大约持续10分钟)。 ,打开后、,μ s、然后 SOMI 为高电平、不显示任何数据。

    SOMI 有数据:EN 为高电平,FAULT 为高电平。

    SOMI 无数据:EN 为高电平,故障 为高电平。电路板电源约为4W (无短路)

    SCLK 为5MHZ,SIMO 调度读取指令16kHz,SPI 模式为0 0。在 proram 28379中始终读取和不写入,

    我现在不知道,也不知道如何解决。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我知道测试的方向。这样、我在示波器上测试单个 TRIG 的 VGLS、看起来是200ms、没有小数点...深刻的思考:这不是巧合。然后我还记得一件事:PWM 始终发送到8353、MOS 短路、8353自行切断 ?所以我停止 PWM、SDO 有很长的数据 很长时间。然后我检查了 C PWM H 和 L 共存,8353将“自切”,现在我将检查 C MOS

    但我仍然无法在数据表中找到8353“自切”的描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是:如果我将 IDRIVEP_HS 值设置为 大于350mA、 并且 IDRIVEN_HS 大于700mA、8353将死区。SPI 没有数据、VGLS 和 DVDD 被下拉。

    我将电流设置 为小于350mA + 700mA,一切都正常。

    我想这是因为电流设置太大、开关过冲并杀死8353。

     网址为 over.debug 8353