工具/软件:Code Composer Studio
我在 Ubuntu 16.04 LTS 上为 TMDSEVM6678L 使用 CCSv8.3.1.00003和 P-SDKv5.03.00.07
当我尝试上传任何项目时、我收到如下错误:
C66xx_0:GEL 输出:Setup_Memory_Map...
C66xx_0:GEL 输出:Setup_Memory_Map... 完成。
IcePick_D:连接到目标时出错:(错误-154 @ 0xFFFFFF66)用于写入数据的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 (仿真包8.1.0.00007)
我使用启动配置中的"Test Connection"按钮测试了到仿真器(XDS100v1)的连接、它不返回错误。
此外,我重新安装了驱动程序,但没有任何效果。
正在正确检测仿真器:
6月24日15:47:49 WORM 内核:[61590.158763] USB 1-3:使用 xhci_hcd 的新型高速 USB 器件编号9
6月24日15:47:49 WORM 内核:[61590.316536] USB 1-3:找到新的 USB 设备、idVendor=0403、idProduct=a6d0
6月24日15:47:49 WORM 内核:[61590.316543] USB 1-3:新 USB 设备字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
6月24日15:47:49 WORM 内核:[61590.316548] USB 1-3:产品:德州仪器 XDS100+RS232 V1.0
6月24日15:47:49 WORM 内核:[61590.316553] USB 1-3:制造商:TI
6月24日15:47:49 WORM 内核:[61590.316557] USB 1-3:序列号:TIU72PWC
6月24日15:47:49 WORM 内核:[61590.320928] USB 1-3:忽略为 JTAG 保留的串行端口
6月24日15:47:49 WORM 内核:[61590.324875] FTDI_SIO 1-3:1.1:检测到 FTDI USB 串行设备转换器
6月24 15:47:49 WORM 内核:[61590.325017] USB 1-3:检测到 FT2232H
6月24日15:47:49 WORM 内核:[61590.325452] USB 1-3:FTDI USB 串行设备转换器现已连接到 ttyUSB0
通过该端口串行也可以正常工作。 我运行了 OOB 引导后测试:
TMDXEVM6678L POST 版本01.00.06
------------------------------------------
SoC 信息
FPGA 版本:000e
板序列号:LKD0156507
EFUSE MAC ID 为:40 06 A0 39 A2 25
此电路板上禁用 SA。
PLL 复位类型状态寄存器:0x00000001
平台初始化返回代码:0x00000000
其他信息:
(0x02350014):0FFF0000
(0x02350624):000215FF
(0x02350678):00831F70
(0x0235063C):00081800
(0x02350640):00091800
(0x02350644):000A1800
(0x02350648):000B1800
(0x0235064C):000C1800
(0x02350650):000D1800
(0x02350654):000E1800
(0x02350658):000F1800
(0x0235065C):00000009
(0x02350660):00832038
(0x02350668):0083204C
(0x02350670):00832060
(0x02620008):1801700B
(0x0262000c):04045F94
(0x02620010):00000000
(0x02620014):62FE0021
(0x02620018):1009E02F
(0x02620180):0603F000
------------------------------------------
加电自检
正在运行的开机自检...
I2C EEPROM 后读取测试已启动!
I2C EEPROM 读取后测试通过!
POST SPI NOR 读取测试已启动!
POST SPI NOR 读取测试通过!
EMIF16 NAND 读取后测试已启动!
EMIF16 NAND 读取后测试通过!
EMAC 环回测试开始后!
EMAC 环回测试通过!
开机自检外部存储器测试已启动!
开机自检外部内存测试通过!
开机自检成功!
POST 结果:通过
谢谢你
此致、
苏山州