This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何在 CCS 中获取有关 ARM 编译器的版本信息

Guru**** 2820585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/812924/ccs-how-to-get-version-information-about-arm-compiler-in-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有 CCS (版本 9.0.1. 00004)。 我想知道 CCS 中的 ARM 编译器版本是"STS"还是"LTS"。

我已经检查了 Code Composer Studio 安装详细信息、但 ARM 编译器工具的版本部分没有显示"STS"或"LTS"、仅显示"18. 12.1"。

请告诉我版本检查方法。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在工作区首选项中看到完整的编译器版本:

    另请注意 、STS 版本往往具有"0"的修补程序版本。 由于您询问的是18.12.1、如果是补丁版本为"1"、它还应说明它是 LTS 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    感谢 你的答复。

    您的信息已解决了整个问题。

    谢谢、

    好的