This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:ccs901 ->调试视图中不存在寄存器、cmd 文件中没有.sysmem 段、断点 hasn#39;t 一直在工作。

Guru**** 2878080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3135, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/810985/ccs-ccs901---no-register-is-present-in-the-debug-view-no-sysmem-section-in-the-cmd-files-and-breakpoint-hasn-t-been-working

主题中讨论的其他器件:TMS570LS3135TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

 

->有关屏幕截图、请参阅案例 CS0037980:

警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".sysmim"

然后:

对于 HDK 开发套件 TMS570LS31x ICE 板、我已经选择了具有 USB xds100v2 JTAG 的 TMS570LS3135 (不确定)。

1.这是否与开发套件相匹配?

验证连接时:

[开始]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]

---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\fa\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ccs901\

0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。

此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

库构建日期为"ar 25 2019"。

库构建时间为'17:36:26'。

库软件包版本为'8.1.0.00007'。

库组件版本为'35.0.0'。

控制器不使用可编程 FPGA。

控制器的版本号为'4'(0x00000004)。

控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。

此实用程序将尝试重置控制器。

此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。

控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。

从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。

该软件配置为 FTDI FT2232功能。

控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。

控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。

控制器无法控制输出引脚上的时序。

控制器无法控制输入引脚上的时序。

扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR 指令路径长度测试成功。

JTAG IR 指令路径长度为6位。

JTAG DR 旁路路径长度测试成功。

JTAG DR 旁路路径长度为1位。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。

该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。

扫描测试:1、跳过:0、失败:0

使用0x00000000执行测试。

扫描测试:2、跳过:0、失败:0

使用0xFE03E0E2执行测试。

扫描测试:3、跳过:0、失败:0

使用0x01FC1F1D 进行测试。

扫描测试:4、跳过:0、失败:0

使用0x5533CCAA 进行测试。

扫描测试:5、跳过:0、失败:0

使用0xAACC3355进行测试。

扫描测试:6、跳过:0、失败:0

所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试成功。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。

该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。

扫描测试:1、跳过:0、失败:0

使用0x00000000执行测试。

扫描测试:2、跳过:0、失败:0

使用0xFE03E0E2执行测试。

扫描测试:3、跳过:0、失败:0

使用0x01FC1F1D 进行测试。

扫描测试:4、跳过:0、失败:0

使用0x5533CCAA 进行测试。

扫描测试:5、跳过:0、失败:0

使用0xAACC3355进行测试。

扫描测试:6、跳过:0、失败:0

所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

[结束]

然后、我何时进行调试:

2.由于我无法单步执行(见下文)、请告诉我应该如何在 HDK 板上运行调试?

第二轮:

我唯一获得链接器文件的地方:

当前项目配置切换到 TMS570LS3137、已从上面添加链接器命令文件:

现在链接器文件内容为:

我搜索过 cmd 文件、在任何链接器文件中都没有.sysmem 段。

现在、当我进行调试时:

程序不会在断点处停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的所有屏幕截图未正确发布。 是否可以尝试重新发布它们?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    现在让我们来看看。

    --

    此致、

    Alexandere2e.ti.com/.../ti.warning.sysmem.odf.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    e2e.ti.com/.../h_5F00_stm_5F00_v1.zip

    和项目。

    --

    此致、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供包含屏幕截图的文档。

    您的 JTAG 连接测试通过、这是一个很好的迹象。 您可以通过 CCS 与电路板进行良好的低级通信。 您的目标配置(CCXML)文件也可能正常。

    无法在"Registers"视图中读取寄存器的原因是目标正在运行。 如果停止目标、您将能够看到寄存器内容。

    我加载了您所附的示例程序。 问题是当程序运行(加载后)时、它似乎遇到一些异常。 当我禁用"auto-runto main"并重新加载程序时、程序会正确加载、并且程序计数器会在正确的入口点(boot_non_cortex_asm m.asm 的190行上的_c_int00)正确设置。 如果从这一点开始单步执行、您将看到在尝试执行第206行以清除模式时出现问题。

    我不知道为什么会发生这种情况。 但根本原因可能是应用程序出现问题或目标配置出现问题。 这可能不是工具问题。 我建议在 Hercules 论坛中开始新的主题。 那里的专家可以帮助最好地调试这一点。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的后续帖子已拆分并移至 Hercules 论坛中的新主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/813461

    原因是:

    [报价用户="Ki"]我不知道为什么会发生这种情况。 但根本原因可能是应用程序出现问题或目标配置出现问题。 这可能不是工具问题。 我建议在 Hercules 论坛中开始新的主题。 那里的专家可以帮助最好地调试这一点。[/quot]

    由于原始工具特定问题已得到解答、我将关闭此主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的支持、感谢您打开和引用此帖子中的新主题。

    --
    此致、
    亚历山大