This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2274:在哪里可以找到初始化代码源?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/813305/ccs-msp430f2274-where-can-i-find-the-init-code-source

器件型号:MSP430F2274

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个项目、我正在尝试将引导加载程序集成到其中。

目前、引导加载程序和应用程序是单独的文件、然后手动合并、这既单调又容易出错、这也会给调试带来麻烦。

我想将引导加载程序添加到我的普通工程中、但它和应用程序都是用 C 语言编写的、因此我想能够复制初始化代码(_c_int00_noargs_noexit)。  

我在网上看到了源代码在编译器目录中的引用、但对于我(OSX 上的 CCS v9)、我找不到它-是否有人知道我可以从哪里获得副本?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问/lib/src/boot.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发誓我已经搜索了 boot.c、但确实如此... 谢谢:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像我的眼镜一样:)