This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6655:编译器选项、用于在.lst 和.asm 文件上生成注释

Guru**** 2552050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/812884/ccs-tms320c6655-compiler-option-for-generating-comments-on-the-lst-and-asm-files

器件型号:TMS320C6655

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI

我正在处理一些非常严重的编译器问题、需要查看使用.lst 和 n .asm 文件生成的代码。

读取生成的代码非常困难。 您知道一些在 .lst 和 n .asm 文件中提供注释的编译选项吗?

我们使用的是编译版本7.4.12、并正在切换到版本8.3.3。 但我们需要首先澄清一些问题

TI 参考指南之一中的以下示例:

>>>

C 编码环路的示例8-7 SPLOOPW 实现

MVK 8、A0;DO 8个循环
[!A0] SPLOOPW 1.     ;检查循环
LDW .D1 *A1+,A2    ;装载源值
NOP 1.
sub .S1、A0、1、A0       ;调整循环计数器
NOP 2.               ;等待源加载
MV .L2X A2、B2         ;用于写入的位置数据
SPKERNEL 0、0         ;结束循环
|| STW .D2 B2、* B0++    ;存储值

示例8-7末尾

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

感谢你的帮助

BR

TAM 变换

维斯塔斯风能系统