This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:在 CCStudio 6.1.3.00034版中设置预定义编译符号的范围是什么?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/812744/ccs-ccstudio-c2000-what-is-the-scope-for-setting-the-pre-defined-compilation-symbol-in-ccstudio-version-6-1-3-00034

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们遇到了一个问题、即在编译时、项目顶层的预定义符号未在其中一个源文件中拾取。

在项目顶部设置一个预定义符号后、未为项目中的某个文件设置该符号。

以下是两个相关问题:

1.这是否因为可能更改该文件的预定义符号而发生?

2.如果遵循以下步骤、预定义符号的作用范围是什么:

-单击项目顶部

-右键单击鼠标

-单击弹出窗口上的“属性”

-转至"Build"高级选项"-"预定义符号"

-单击带有"+"的绿色图标、然后键入预定义符号

-单击“OK (确定)”

-再次右键单击该项目

-转到热门资源、然后单击它。

-单击右下角的"Apply"按钮。

如果我在这里遗漏了一些东西、请告诉我。

请注意、我使用的是 CCS 6.1.3、处理器是 TMS320F28027、Piccolo。

此致、

Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    [引用 user="Vlad Pavlovic"]

    我们遇到了一个问题、即在编译时、项目顶层的预定义符号未在其中一个源文件中拾取。

    在项目顶部设置一个预定义符号后、未为项目中的某个文件设置该符号。

    [/报价]

    检查该文件是否 设置了任何特定于文件的选项。 特定于文件的选项将始终覆盖项目级别的选项。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki 提供快速准确的答案。

    谢谢、

    Vlad