This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:请参见下文

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/810652/ccs-drv8301-69m-kit-see-below

器件型号:DRV8301-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

根据 TI 套件项目、项目源代码中的路径标注有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    您使用的是

    1. C2000:新的 ROV 仅支持 ELF。 请使用较旧的 ROV (根据您的 CCS 版本、称为 RTOS 对象视图或 ROV Classic)

    2.使用预制 XDCtools 3.50:再次使用旧版 ROV

    如果以上都不适用、

    A.旧的 ROV 是否起作用?  

    b.您使用的 CCS、SYS/BIOS 和 XDCtools 是什么版本?

    C.您使用的是什么编译器和版本?

    d.如何加载映像(例如 CCS)。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Todd、

    1.我尝试了 ROV Classic。

    2.使用 CCS 版本9

    3. xdctools_3_55_00_11

    使用 ROV Classic 连接到目标时出现 RTSC 错误、即路径未提供 RTSC 配置包信息。  文件夹和文件名扩展名是什么?  将 Code Composer RTSC 配置工具指向哪个位置?   

    我们非常感谢您的任何意见!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phillip、

    您能不能右键单击项目、选择属性、然后单击常规。  然后点击“主页”选项卡,点击显示内容的屏幕,然后点击“RTSC”选项卡,点击屏幕,然后将其发布到该主题中?

    谢谢、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    这是否得到了解决?

    Todd

    [6/24更新:标记为 TI 认为已解决、因为原始海报中没有活动]