This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TIDEP-0091

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0091, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/811926/ccs-tidep-0091

主题中讨论的其他器件:TIDEP-0091AWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您是否解决了此问题,我遇到的问题与 UART 获取 检查通过 PGOOD 的问题相同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H 用户、

    我认为我不理解您的问题。 您能否发布 UART 终端的屏幕截图?

    您能否确认您已在 TIDEP-0091入门指南中进行了所有硬件修改?

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 我的 awr1443升压器坏了,我会买一个新的,如果我有其他问题,我会问你