This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443:IWR1443

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/811185/ccs-iwr1443-iwr1443

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我想使用 IWR1443开发障碍物传感器、但我不知道如何配置该传感器。 是否有任何文档详细解释 IWR1443的内部结构?如何使用 MMWAVE_SDK 提供的 API 配置 IWR1443?

谢谢你

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下资源:

    1. MMWAVE-SDK 用户指南。 您可以首先运行 SDK 开箱即用演示、如入门部分中所述。 一旦您熟悉了它、就可以浏览用户指南以了解演示配置文件(.cfg)中使用的各种配置命令和参数。 您可以在 C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw 中找到 SDK 演示的源代码和构建说明。

    您还可以在此处的毫米波工业工具箱下找到 SDK 演示的 CCS 项目:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AN9xlYcFz8lodNaEYYZ5bw__VLyFKFf__LATEST (如果您希望使用 CCS IDE 进行开发和调试、而不是使用 MMWAVE-SDK 提供的默认机制 makefile、这会很有用)

    2. 毫米波工业工具箱:  您可以找到各种毫米波应用演示、其中包括源代码、用户指南和构建说明。

    对于您的用例、您可以从区域占用实验室开始: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AN9xlYcFz8lodNaEYYZ5bw__VLyFKFf__LATEST

    此致

    尼廷