This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDOCK28379D:请参阅以下详细信息。 错误:导入项目#39;TIDA-01606#39失败;因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。

Guru**** 2384180 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/809194/ccs-tmdsdock28379d-see-details-below-error-import-failed-for-project-tida-01606-because-its-meta-data-cannot-be-interpreted-please-contact-support

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件:TIDA-01606

工具/软件:Code Composer Studio

在 CCS 中导入工程时发现以下错误

错误:无法解释项目"TIDA-01606"的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujan、

    您要将项目导入哪个版本的 CCS? 此外、请提供项目元数据文件。 它们是项目文件夹中的3 *。project 文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki