This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5718:程序执行指向空白区域、

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/809028/ccs-am5718-program-execution-pointed-to-a-blank-space

器件型号:AM5718

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试重建 SBL (辅助引导加载程序) 根据路径  C:\ti\pdk_am57xx_1_0_13\packages/ti\boot\sbl\board\idkAM571x\build.\n\n 但我的程序执行指向一个空白空间、如下所示。第68行中没有代码。但相应 的汇编代码在第68行中显示了一个代码、程序执行顺序完全不同(第68行) 第64位执行了两次)。我们如何解决这些问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些调试不一致通常指向两个常见原因:

    1) 1)启用代码优化。 您使用哪种优化级别进行编译?

    2) 2)编辑器中打开的源文件与用于编译工程的版本不同。

    如果未启用优化、则可能是第二个原因。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki