This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443:IWR1443

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/811186/ccs-iwr1443-iwr1443

器件型号:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我想使用 IWR1443开发障碍物传感器、但我不知道如何配置 IWR1443?我需要测量水平平面中的障碍物。 如何获取二维点云数据?

谢谢你

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    毫米波工业工具箱包含一个称为区域占用检测的示例、该示例允许在物体或人员进入/退出相关区域时对其进行检测。 用户指南将指导您下载并刷写此示例。 我还提供了一个链接、其中介绍了用于通过 IWR1443进行区域占用检测的线性调频脉冲配置。  

    用户指南: http://dev.ti.com/.../LATEST

    线性调频脉冲: http://dev.ti.com/.../LATEST

    谢谢、

    Allison