This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:使用 TIDA-01401计算曲柄角度

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01401, TIDA-00179
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/810615/compiler-calculation-of-crank-angle-using-tida-01401

主题中讨论的其他器件:TIDA-01401TIDA-00179PGA411-Q1

工具/软件:TI C/C++编译器

你好。 您能否使用 TIDA-01401计算1度的曲柄角度? 此外、创建 TIDA-01401应该购买什么? 感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TIDA-01401。  

    TIDA-01401是一款用于连接绝对位置编码器的 RS485接口、具有 Tamagawa T-format 等异步双线数据接口或 EnDat2.2等4线同步数据接口。 EnDat2.2主器件等相应的编码器协议在 C2000等 MCU 或 Sitara 等处理器上执行。

    角度以数字方式传输、角度分辨率仅取决于所选的绝对编码器。 绝对编码器通常为单次转换提供18位或更高的分辨率、该分辨率处于弧秒范围内。

    我不知道您所说的"曲轴角度"是什么?  请提供更详细的问题说明、以帮助解决您的问题。  

    另请使用"创建 TIDA-01401应购买什么"指定您的意思。 是否要构建 TIDA-01401硬件?   

    谢谢你。

    此致、
    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢您的回答。

    通过将绝对编码器连接到名为 GSF-R600的摩托车的发动机曲轴上、我希望在曲轴每次旋转一次时发送信号。 我们希望能够在一次旋转中发送360个信号、燃烧室开始将进气量作为起点。

    我不知道 TIDA-01401是否是最佳的、因此我不知道它是否会被构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信、旋转变压器可能是更好的解决方案。 请参阅项目 b)。

    a)绝对编码器:通常、绝对编码器一词是指基于数字协议的传输编码器、例如 EnDat2.2、BiSS、SSI、Tamagawa、HIPERFACE DSL 标准。 这些编码器以数字方式传输其位置、并且 EnDat2.2主器件或 BiSS 主器件等相应的接口电子器件会定期请求提取角度信息。 如果需要多转、则有绝对编码器可提供单转和多转角度信息。 有关此类接口的介绍、请参阅 TI 参考设计 TIDA-00179设计指南的简介部分、您可以在以下登录页面找到该指南: www.ti.com/tool/tida-00179

    b)旋转变压器:形成您提到的内容、但我认为旋转变压器可能是您应用中更好的绝对角度编码器。 PGA411-Q1等旋转变压器数字转换器(RDC)与机械角旋转变压器相连。 PGA411-Q1向旋转变压器生成正弦激励信号、并从正弦/余弦调制反馈信号中提取角度信息。 它持续跟踪角度(可通过 SPI 或并行接口读取)、并输出与角度成比例的模拟信号、因此可用于在360度至0度交叉时检测转换。

    有关该产品的更多详细信息、请参阅 PGA411-Q1产品登录页面: http://www.ti.com/product/PGA411-Q1。 PGA411-Q1符合汽车标准。

    我们还提供了多个有关如何使用 PGA411-Q1进行设计的参考设计。 您可以参阅参考设计 TIDA-00363、其中显示了如何使用 PGA411-Q1通过旋转变压器进行角度感应。 您可以从此处访问 :www.ti.com/tool/tida-00363。 相应的 TIDA-00363设计指南简要概述了旋转变压器和相关旋转变压器数字转换器、并介绍了如何构建硬件、包括使用真实旋转变压器的测试结果。

    如果您喜欢按原样构建此设计、您可以获取光绘文件和 BOM 或 Altium CAD 项目、并与您选择的 PCB 制造商合作构建它。  

    此致、

    Martin Staebler