This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:音频处理需要编码创意

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0077

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/810165/ccs-tms320c5535-need-coding-idea-for-audio-processing

器件型号:TMS320C5535
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0077

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我实际上对 DSP 编程没有什么想法。 请为正在考虑的电路板推荐任何教程。 我简单的问题声明是从 SD 卡中获取一个输入 wav 文件、然后找出一个代码来处理音频。 并从立体声输出端口听到经过处理的音频。 我尝试在 digitalspectrum 网站上看到文档文件、但无法找到任何内容。 请帮我解决这个问题。 谢谢你。 P.S:使用 c5535 USB 记忆棒开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manthan、您好!

    我建议您首先熟悉 TIDEP-0077板-适用于基于语音的应用的音频预处理系统参考设计:

    和以下软件包:
    C55x Connected Audio Framework:

    和 TMS320C55x 芯片支持库(CSL):

    以下链接的 wiki 页面也会有所帮助:

    此致、
    Tsvetolin Shulev