This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:SimpleLink Academy / TI-RTOS 基础知识:即使在启动/停止之后也不显示执行分析

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/809715/ccs-launchxl-cc2640r2-simplelink-academy-ti-rtos-basics-execution-analysis-not-showing-even-after-start-stop

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我正在  CC2640R2F 上进行 hello 执行图演示、据我所知、我按照字母上的所有指令进行了操作。

当执行图未显示任何输出时、我按照"如果执行图中没有任何内容..."中的说明进行操作 免责声明。

但是、仍然没有输出。 我尝试重置 Launchpad 并重建项目。  我已随附 hello.cfg 和 hello.c、我正在使用。

操作系统:macOS 10.14.5 (18F132)

IDE:CCS 9.0.0.00004  

SDK:CC2640R2 v3.10.00.15

e2e.ti.com/.../4162.hello.cfg

e2e.ti.com/.../0508.hello.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 ROV->LoggerStopMode 中确认是否正在生成记录? 如果没有、请确保在.cfg 中执行以下操作

    1.将内核放入闪存

    2.设置 BIOS.logsEnabled = true

    3.添加登录设置  

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ToddMullanix"]您能否在 ROV->LoggerStopMode 中查看以确认正在生成记录?

    不会生成日志。

    [引用 user="ToddMullanix"]1. 将内核放入闪存中

    我在.cfg 中误解了该代码块。

    但是、我似乎需要在执行图上切换"Freeze Update"、以使 workTaskFunc 显示在图上。 默认时间轴为-100至0ms、通过冻结和解冻、时间轴重新缩放至0至100ms。 有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例使用 LoggerStopMode。 因此、执行图在目标停止(或更正确的术语"暂停")时读取目标上的日志。 一旦日志缓冲区已满,它就会换行(默认情况下)。 如果显示任务上下文切换的日志记录中没有日志记录、则不会包含在图形中。 最简单的解决方法是使日志缓冲区更大、这将增加日志记录的数量、从而增加任务的上下文切换的可能性。

    其他方法是限制正在记录的内容或在应用程序中动态启用/禁用日志记录。  

    Todd