This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1312R1:CC1352 Energytrace 硬件连接、用于检查 CC1350board 中的电流消耗

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/809784/ccs-launchxl-cc1312r1-cc1352-energy-trace-hardware-connection-to-check-current-consumption-in-cc1350board

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 CC1312 LP 用作调试器、以检查 CC1350 Launchpad (非定制板)的电流消耗。 我最初使用的是传感器示例代码。  

迄今为止我遵循的程序:

固件:

1) 1)调试示例代码并终止调试。

2) 2)开路能量跟踪。

3) 3)选择所需的时间(10秒)。

4) 4)单击"播放"。  

是否有人可以为我提供将 CC1312调试器连接到 CC1350 Launchpad 所需的硬件连接?  

我获得了以下快照中所示的输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎正在正确测量目标器件中的电流。 您确切地从此处的顺序中找到了什么?

    此致、

    拉斐尔