This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6745:TMS320C6745的 GPIO 引脚配置

Guru**** 2930320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/809859/ccs-tms320c6745-gpio-pins-configuration-for-tms320c6745

器件型号:TMS320C6745

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用以下代码将 GPIO 引脚设置为高电平。 在 GPIO 引脚上找不到任何输出。 即使在程序运行后、寄存器的内容也不会更改。

我的代码:  

#include "stdio.h"
#include "./Header/c6745.h
#include "./Header/c6745_gpio.h


#define UINT32 unsigned int


void main()

uint32 * gpio_out_data01、* gpio_dir01;


C6745_GPIO_init ();

GPIO_dir01 =(uint32 *) 0x01E26010;
GPIO_OUT_data01 =(uint32 *) 0x01E26014;

*GPIO_dir01 = 0xF000FFFF;// 0:输出,1:输入

while (1)

*GPIO_OUT_data01=0x0FFF0000;


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    您是否查看了在以下位置描述的 TI-RTOS GPIO_LedBlink 示例和 GPIO 部分:

    此致、
    Tsvetolin Shulev