This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:MSP430G2553

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/809293/ccs-msp430g2553-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

在调试代码时、我会遇到类似"FET 未找到的错误。 我在 Windows 7上使用 CCS。如果您能帮助我解决这个问题、我将非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rejshwari、

    感谢您在论坛上发布您的问题。 请回答这些问题、以帮助我更好地帮助您:

    • 您将什么 EVM 或硬件工具与 FET 配合使用?
    • 这是一个 TI 板或定制板
    • 这是 MSP-FET 还是 MSP-FET430UIF?
    • 您有哪个版本的 Code Composer?
    • 您是否已将 FET 直接插入计算机上的 USB 2.0端口? (不是 USB 3.0、也不是 USB 集线器)

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,非常感谢您的回应。

    1.我没有得到您的问题,我是说 FET 通常使用哪种硬件工具。

    2.我 只使用 TI 电路板。

    它是 MSP430G2553。

    我有 Code Composer Studio V4。

    5.是的,我直接连接了计算机上的 USB。 但我不了解 USB 2.0端口。