This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:CCSv9:项目文件包含选项 IS_BUILTIN_empty ="false "... 从 CCSv6.2更改为 CCSv9

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/807499/ccs-tms320f28335-ccsv9-project-file-contains-option-is_builtin_empty-false-since-changing-from-ccsv6-2-to-ccsv9

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

选项为_BUILTIN_empty ="false"。我的项目文件中已显示此选项(请参阅下面的。  我想在我从 CCSv6.2切换到 CCSv9后、它开始出现。  这意味着什么?

斯蒂芬

CCSv9:

CCSv6.2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    这可能是新的 Eclipse CDT 引入的。 我还没有找到确切答案。 这里知道的人目前不在办公室。 除非情况紧急,否则我会等他回来再看看。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    两个项目文件似乎以相同的方式构建代码、因此看起来可以。

    但知道它的目的是什么会很好?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我听说过最熟悉它的 CCS 工程师。 简而言之、这是一个新的内部 Eclipse CDT 属性、添加到中以提供对内置列表选项值的新支持。 此更改不应影响用户。 唯一需要注意这一点的人是 CCS 工程师、他们负责 CCS CDT 集成。 如果您真的感兴趣、我可以传递更多信息、但这正是其中的要点。

    谢谢

    Ki