This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法打开 Eclipse Marketplace

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/809168/ccs-unable-to-open-eclipse-marketplace

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我正在尝试从 https://marketplace.eclipse.org/content/viplugin 安装 viPlugin for Eclipse (假设它将与 CCS 版本9.0.1.00004配合使用)

网站上说要打开 Eclipse Marketplace、但我遇到了错误(这可能与我在公司 TI 网络上有关?)

打开 Eclipse Marketplace 时出错:

无法打开 Eclipse Marketplace
无法安装远程商城位置:无法解析主机

这通常是由互联网连接问题引起的。 请检查互联网连接、然后重试。
无法完成对 marketplace.eclipse.org/.../p: 未知主机: marketplace.eclipse.org/.../p 的请求
未知主机: marketplace.eclipse.org/.../p
marketplace.eclipse.org
无法解析主机

这通常是由互联网连接问题引起的。 请检查互联网连接、然后重试。
marketplace.eclipse.org

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我也会看到这种情况。 它适用于 CCSv8.3.1、但不适用于 CCSv9.0.1。 我仍在研究这一点、并将向您介绍任何进展。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    您的网络连接设置是什么样的? 您是否缺少下面突出显示的最后一个选项?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我看不到动态选项、但在咨询我办公室的员工后、我能够解决这个问题。 由于我们位于 TI 网络上、因此需要将 HTTP 和 HTTPS 主机设置为 TI 代理并手动连接:

    最棒的

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您找到了解决方法。 但它应该已经检测到您的系统设置并自动应用它(第4个条目)。 我想知道为什么我们没有看到它、但其他人看到它(在我们的内部网络中)。 您是否在 Windows 10上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在运行 Windows 10。 根据我办公室的其他员工、他们需要手动键入代理 URL 并移植最新版本的 CCS。

    最棒的

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、情况似乎就是这样。 我不知道这一点。 您的同事是如何发现这一点的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于在 TI 网络中使用代理、我的同事经常遇到其他程序的此问题。 就在今天、我旁边的人无法推送到 GitHub 库、因为他的 git 配置文件未配置为代理连接。 由于这种类型的问题对于开发人员来说非常常见、因此他们知道正确的代理 URL 和端口来解决此问题。  

    此问题似乎影响 TI 内部(或使用代理的网络上的任何人)、而不是普通 CCS 用户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Michael Chacko"]此问题似乎影响 TI 内部(或网络上使用代理的任何人),而不是普通 CCS 用户。

    这是 TI 内部用户过去不必执行的操作。 它似乎是 Windows 10和 CCSv9的特定内容。

    感谢您的反馈。

    Ki