This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F280049C:使用 XDS110调试探针时出错

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/809182/ccs-launchxl-f280049c-errors-while-using-xds110-debug-probe

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚收到了 LAUNCHXL-F280049C launchpad。 LaunchPad 使用 XDS110调试探针。 我已连接 launchpad 并观察出厂时加载的代码输出。 然后、我更改了 SCI 引导的引导心情开关的设置以加载 LED 闪烁代码、然后调试器通知我更新固件、并更新了固件。 然后、我再次尝试调试、但收到了 image_1中显示的错误。 然后、我打开了目标配置文件并更改了 XDS110的高级设置属性。 (请参阅图片_2)。 它也不起作用、并给出相同的误差。  

之后、我将探针从 XDS110更改为 XDS560调试探针、2引脚 cJTAG 连接外部转换器。 已开始出现新错误(请参阅 IMAGE_3)。 然后、我参考了"XDS110支持注释"并执行了该文档中提到的命令、仍然收到相同的错误。  在 XDS110支持说明中、提到使用2.3.0.15或2.3.0.17版本、而不是2.3.0.16。 但在本例中、它是2.3.0.16。 请查找(image_3)。  

请说明如何解决此问题。 这个问题正在造成我们系统开发的延迟。  

请说明应在目标配置文件中选择哪个调试探针。  

此致、

水烟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、

    XDS110是在目标配置文件中选择的正确探针。  

    您知道安装了哪个版本的 TI 仿真器功能吗?  F28004x 和该软件的某些版本存在问题。  如果在 CCS 中转到 Help -> About、然后选择 Installation Details、您可以看到版本:

    如果您刚刚开始使用 CCS 、我建议使用 CCSv9.0.1、因为它已经解决了这个问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John!

    它与 CCS V9搭配使用、并在目标配置文件中使用 XDS110 cJTAG 2引脚高级模式。  

    谢谢、此致、  

    Nisha Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    当我从用于 F280049C 的 C2000ware 中导入 CCS V9中的代码时、默认情况下、在目标配置中会有 XDS100配置、每次我必须更改该文件时都有 XDS100配置。 以前从未见过。 为什么对于 F280049C 来说呢?

    水烟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、

    我刚刚导入了其中一个 F280049C 示例、它将调试连接设置为 XDS100v2。  这就是示例的设置方式。  这可能是因为过去 C2000 LaunchPad 上使用的是 XDS100v2。  鉴于此 LaunchPad 上有 XDS110、示例应改用它。  我将通知 C2000团队。

    此致、

    John