This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:CCS 链接不正确

Guru**** 2766285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/809196/ccs-cc3200-launchxl-ccs-does-not-link-correctly

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我尝试在桌面 Code Composer Studio 版本:9.0.0.1.00004中从 CC3200SDK_1.3.0构建和加载 UART-Demo

我已经完成了编译器和链接器的设置。 编译器可以执行该操作、但链接器会给出一些有关未定义符号的错误。  

我在此附上一张错误图片。  

例如、ClearTerm 函数在 uart_if.h 中声明并在 UART_IF.c 中定义 这些文件的路径在 Build -> ARM Linker -> File Search Path 中添加。 uart_if.h 也会添加到主文件中。  

现在、我想知道链接器为什么会出现错误。  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Hassan Salmani]*例如、ClearTerm 函数在 uart_if.h 中声明并在 UART_IF.c 中定义 这些文件的路径在 Build -> ARM Linker -> File Search Path 中添加。 uart_if.h 也会添加到主文件中。  [/报价]

    您需要将"uart_if.c"显式添加到您的项目中。 仅仅在搜索路径中设置其路径是不够的。 将其显示在 Project Explorer 中的"Includes"虚拟文件夹中并不意味着它实际上是工程的一部分。 请将其显式添加到项目中、使其显示在与 main.c 相同的级别  

    我导入了相同的项目、这就是它在 Project Explorer 中的样子

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何导入示例项目的? 看起来您正在使用项目的修改版本。 您的项目也不包含 driverlib.a。  

    要导入的工程位于 :C:\ti\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\uart_demo\ccs 中

    谢谢

    Ki