This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:如何证明两个二进制文件(.out)是相等的

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/808266/compiler-tms320f28377s-how-to-prove-two-binaries-out-are-equal

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

如果我从相同的源文件开始并使用相同的 Code Composer 项目构建要加载到 MCU (TMS320F28377S)闪存中的二进制文件(a.out)、但在不同的日期或使用不同的 PC 或不同的路径时、我会得到不同的二进制文件。

我知道二进制文件中有与日期相关的信息和其他编码的信息、因此我想知道如何证明两个二进制文件是从相同的源文件构建的、并且使用了相同的 code composer 项目。

我需要它来进行项目控制。

非常感谢

Flo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请考虑使用 CG_xml 包中的实用程序 objdiff

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="George mock"]

    请考虑使用 CG_xml 包中的实用程序 objdiff

    谢谢、此致、

    乔治

    [/报价]

    尊敬的乔治:

    感谢你的帮助。 我已经安装了 CG_xml_package、但无法使用 objdiff 实用程序。

    我所做的事情

    objdiff file1.out file2.out  

    但需要使用 OFD 命令。

    我必须比较 TMS320F28377S 的输出文件、并且找不到合适的命令。


    我怎么能 ?

    谢谢你

    Flo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缩写 OFD 是指目标文件显示实用程序。  它是每个 TI 编译器版本的一部分。  在您的案例中、它被命名为 ofd2000。  它与所有其他编译器可执行文件位于同一目录中。

    谢谢、此致、

    乔治