工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想向 客户发布部分源代码、以便他们可以自行开发一些功能。 如何通过将大多数源代码编译为.obj 等特定格式 并 仅向 客户发布.c 文件来开发其自己的函数、从而隐藏这些源代码、 然后、我们的客户可以将其.c 文件与我们的特定格式文件一起编译、以获取.hex 文件。
例如
如果我的项目中有两个分别名为 Company.c 和 Customer.c 的.c 文件。
我想将整个项目发布给我的客户、其中将 compine.c 编译为特定的格式、例如 compine.obj
我们的客户可以在 Cousomer.c 中开发一些函数 、而这些函数在 Company.c 中被调用
最后、客户可以编译整个项目以通过 CCS 获得.hex
可以这样做吗?
非常感谢您的帮助!