This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:无法安装 Simplelink CC2640 SDK

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/808467/ccs-simplelink-cc2640r2-sdk-cannot-install-simplelink-cc2640-sdk

器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK
主题中讨论的其他器件:CC2640CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试安装 Simplelink CC2640 SDK、但当我运行 CCS 时、会出现以下错误:

操作详细信息
您的原始请求已修改。
"RTSC/XDCtools (IDE Client)"已安装、因此将执行更新。
无法完成安装、因为找不到一个或多个必需项目。
正在安装的软件:RTSC/XDCtools (IDE 客户端) 3.51.2.21 (org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui.feature.group 3.51.2.21)
缺少要求:运行时对象视图支持1.0.201902151736 (com.ti.ROV 1.0.201902151736)需要'bundle com.ti.ccstudio .webcontent 0.0.0'、但找不到
无法满足依赖项:
出发地:RTSC/XDCtools (IDE 客户端) 3.51.2.21 (org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui.feature.group 3.51.2.21)
更改为:com/ti.rov[1.0.201902151736]

我正在运行 CCS 5.5.此版本是否太旧?  

我的目标是使用通过 USB 直接连接到我的 PC 的 CC2640R simplelink 评估板进行一些初始开发工作、正如数据表中所说的、它内置了 XDC。 除了使用 MSP430 Launchpad 电路板的简单 LED 闪烁电路外、我以前从未使用过 Code Composer Studio 执行过任何操作、我的公司使用的是 CCS 5.5。 是否需要安装更新版才能使用 simplelink SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Gregory Decker">我正在运行 CCS 5.5.此版本是否太旧?  [/报价]

    CCSv5.5已经很旧了。 如果您使用的是 CC2640R2 LaunchPad、它甚至不支持 launchpad 上的 XDS110调试探针。 至少需要 CCSv6.1.0才能支持 XDS110。 这仅适用于集成的 XDS110 (独立的 XDS110、您至少需要 CCSv7.0)。 我还怀疑 CCSV5.5支持 CC2640R2器件。 我还怀疑您可能会遇到与 SDK 有关的问题。 请更新到最新的 CCS 版本。

    谢谢

    Ki